Beschreibung
Der IDP ist ein 4-stelliger Prozessanzeiger mit einem kompakten 1/8 DIN-Maß Gehäuse, das in Spritzwassergefährten Bereichen durch eine IP65-Schutzabdeckung geschützt werden kann. In den Anzeiger integriert ist eine galvanisch getrennte Sensorspeisung, die in vielen Fällen ein separates Speisegerät überflüssig macht. Die Signal- und Versorgungsanschlüsse sind als Schraubklemmen ausgeführt.