Beschreibung
Der iPTX-Transmitter erlaubt eine Überwachung und Aufzeichnung des Luftdrucks (oder Druckes eines chemisch inaktiven Gases) und der Temperatur über ein Ethernet-basiertes Netzwerk oder über das Internet. Dabei ist außer einem Internet-Browser keine weitere Software erforderlich.
Ein Java-Applet zeichnet die Messwertegrafik in Echtzeit
über das LAN oder Internet auf. Damit erspart der iPTX den
Zeit- und Kostenaufwand für die Anschaffung und
Einarbeitung in separate Software zur Messwerterfassung und
Aufzeichnung. Konfigurierbare Grafiken Messwertgrafiken werden per JAVA-Applet generiert und können jederzeit skaliert werden. So kann die Grafik zum Beispiel auf eine Stunde, einen Tag, eine Woche, einen Monat oder auch ein Jahr skaliert werden. Die Temperatur kann über die gesamte Spanne (von 0 bis 70°C) oder über einen engeren Bereich, zum Beispiel von 20 bis 30°C aufgetragen werden. Der Luftdruck (bzw. der Druck anderer chemisch inaktiver Gase) kann in kPa, kg/cm² und psi angezeigt werden. Messwertanzeige und -grafik Der iPTX wird komplett mit einem Fühler für Temperatur und Druck geliefert, der diese beiden Parameter an einem gemeinsamen Punkt misst. Mehrfach ausgezeichnete Technologie Der iPTX von Newport ist einfach zu installieren und einzusetzen. Er basiert auf Newports mehrfach ausgezeichneter iServer-Technologie, bei der außer einem Internet-Browser keine weitere Software erforderlich ist, um Ergebnisse zu erhalten. Der iPTX wird über einen RJ45-Stecker an das lokale Netzwerk oder das Internet angeschlossen und sendet seine Daten als Standard-TCP/IP-Pakete. Die Konfiguration erfolgt ebenfalls einfach über einen Browser. Bei Bedarf kann ein Passwortschutz aktiviert werden. Der Aufruf aus dem lokalen Netzwerk oder über das Internet erfolgt wie bei allen Internetseiten: der Anwender gibt im Browser eine IP-Adresse oder einen einfach zu merkenden Namen ein (wie „Papierlager 5“ oder „Serverraum Hamburg“), und der iPTX gibt eine Internetseite mit den aktuellen Messwerten aus. Typische Anwendungsgebiete Der iPTX eignet sich hervorragend zur Überwachung von Luftdruck und Temperatur in den verschiedensten Anwendungen. Einige Beispiele sind Klimasysteme, Krankenhäuser, Museen, Labors, Halbleiterherstellung, Gewächshäuser oder die Produktion und Lagerung in Pharmazeutik, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Gewächshäusern, usw. iPTX-M mit Flash-Memory und LCD-Display Modell iPTX-M verfügt über ein LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zur lokalen Anzeige von Temperatur und Luftdruck. Dieses „Memory“-Modell ist mit einer austauschbaren, nicht-flüchtigen Flash-Speicherkarte von 2 MB ausgestattet. Bei einem Aufzeichnungsintervall von 1 Minute fasst sie Daten für ein volles Jahr, bei 10 Sekunden entspricht diese Kapazität 2 Monaten). Als Option wird auch eine Karte mit 8 MB angeboten, die Messwerte von bis zu 4 Jahren aufnimmt. Die Datenaufzeichnung im internen Speicher ist völlig unabhängig von der Ethernet-Kommunikation. Alarmrelais Ein weiteres Merkmal des iPTX-M sind die beiden integrierten Alarmrelais mit einer Schaltleistung von 1,5 A. Einfach über die Browser-basierte Konfiguration einzurichten, können die Relais 2 Grenzwert-Alarme (Hoch/Tief) für Temperatur und/oder Druck ausgeben. Wenn der Quittierungsbetrieb aktiviert ist, müssen die Relais nach einem Alarm manuell zurückgesetzt werden. Alarme und E-Mails Zusätzlich zu den Alarmrelais bieten alle iPTX-Modelle einen E-Mail-Alarm: wenn die Temperatur oder Feuchte einen vorgegebenen Grenzwert überschreitet, kann der iPTX einen Alarm auslösen, der per E-Mail versendet wird, z. B. an internetfähige Pager oder Mobiltelefone. Batterie-Backup Zum Lieferumfang des iPTX-M gehört ein Universalnetzteil. Eine integrierte 9-V-Blockbatterie dient als Backup, falls eine Versorgung über das Netzteil nicht möglich ist. Sie erlaubt eine Aufzeichnung über 10 Tage ohne externe Versorgung. An Standorten ohne Zugang zu Spannungsversorgung oder Netzwerk kann der iPTX-M die Daten auf der Flash-Speicherkarte aufzeichnen. Die gespeicherten Daten können dann später über das Ethernet heruntergeladen werden. |
|