Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Modell INFCTRA kann für die Betriebsarten Frequenzmessung oder Impulszählung mit einem frei programmierbaren Skalierfaktor von –99999 bis 999999 eingesetzt werden. Die Auflösung der Anzeige kann wahlweise fest eingestellt oder auf Auto-Range eingestellt werden.
Mittels der 5 Fronttasten lässt sich der Zähler sehr einfach programmieren. Nach erfolgter Programmierung kann die Tastatur in 3 Stufen gesperrt werden. Die Parameter werden in einem nichtflüchtigen Speicher abgelegt und nach Einschalten des Gerätes in den Prozessor eingelesen.
Anwendungsbeispiele
Frequenz-/Drehzahlmessung Bei einer Drehzahlmessung in Verbindung mit einem Aufnehmer mit 1 Impuls pro Umdrehung muss lediglich der Skalierfaktor auf *60 eingestellt werden. Das Messprinzip der Periodendauermessung garantiert auch bei kleinen Messfrequenzen eine optimale Genauigkeit und Auflösung.
Geschwindigkeitsmessung Die Geschwindigkeit von Förderbändern lässt sich direkt in Meter pro Minute anzeigen. Der programmierbare Skalierfaktor erlaubt eine beliebige Zuordnung der Messfrequenz zur gewünschten Anzeige.
Stoppuhr Für die Stoppuhr-Funktion wird die intern erzeugte doppelte Netzfrequenz 100 Hz als Takt verwendet. Der externe Gate-Eingang dient dazu, die Stoppuhr zu starten und zu stoppen.
Stückzahlerfassung oder Längenmessung Bei der Produktion einer Folie kann die Stückzahl oder die Gesamtlänge der Folie direkt angezeigt werden.
Bei Zuordnungen (wie beispielsweise 1 Impuls entspricht einer produzierten Länge von 3,564 Metern)
ermöglicht der programmierbare 6-stellige Skalierfaktor eine direkte Anzeige der produzierten Menge in Metern.
Beim Abschalten bzw. bei einem Stromausfall wird der letzte Messwert in einen nichtflüchtigen Speicher (EEPROM) abgelegt und beim Einschalten wieder ausgelesen, d.h. der
Messwert geht nicht verloren.
Dosierapplikation mit Abschaltung bei Erreichen eines Grenzwertes Mit einem Durchflussgeber mit 4,567 ml pro Impuls soll dosiert werden. Beim Erreichen von 290,0 ml soll die Dosiermenge mit den Grenzwert-Relaisausgängen reduziert, bei 300,0 ml soll die Dosiereinrichtung abgeschaltet werden.