Bei ihrer täglichen Arbeit betreten Mitarbeiter in der Lebensmittel- und Getränke- oder der Pharmabranche häufig Tiefkühlräume. Wenn dabei die Tür eines Tiefkühlers versehentlich offen gelassen wird, kann es zum Verderb von Lebensmitteln und höheren Energiekosten kommen. Diese Anwendung wurde entwickelt, um solche Probleme zu vermeiden. Sie erkennt automatisch, wenn die Tür eines Tiefkühlers geöffnet ist, und löst einen Alarm aus, um auf den Umstand aufmerksam zu machen.

Eingesetzte Produkte
Die Abbildung zeigt den Schaltplan des Türalarms, der in dieser Anwendung zum Einsatz kommt:
P-L-A-6-20-0-PS-15-Lufttemperatursonde mit M12-Anschluss Ultrapräzise RTD-Temperatursensoren zur Luft- und Gasmessung bieten den Kunden eine Präzision, die weitaus höher ist als der meisten heute auf dem Markt erhältlichen herkömmlichen RTD-Sensoren.
Intelligenter drahtloser XW-EDA PRO-Transmitter Dieses robuste drahtlose Sensor-Transmitter-System mit großer Reichweite und niedrigem Stromverbrauch ist für eine breite Palette von Thermoelementen, RTD-Temperatursensoren sowie Prozesssignaleingängen nach Industriestandard geeignet und verfügt über Alarm- und Steuerungsausgänge. Das Funkmodul ist ein mit IEEE 802.15.4 konformer Transmitter mit 2,4 GHz, der für Übertragungsreichweiten von bis zu 1000 m* (3280 Fuß) im Freien und ca. 100 m* (328 Fuß) in Innenbereichen entwickelt wurde.
Drahtloser ZW-REC-Empfänger Dieser Empfänger verfügt über eine robuste drahtlose Konnektivität mit einem Transmitter der XW-Serie und stellt über Ethernet eine Verbindung zu einem PC oder Server her, auf dem die OEG 2.0-Software zur lokalen und Cloud-Datenspeicherung, Alarmierung und Analyse installiert werden kann.
OEG Software Diese verbindet Ihre OMEGA-Geräte ganz einfach mit Ihrer Infrastruktur. Die OMEGA Enterprise Gateway Software (OEG) verwendet eine intuitive webbasierte Schnittstelle, um Überwachung und Steuerung einfacher und intelligenter zu gestalten. Die Software ermöglicht eine durchgehende Echtzeitüberwachung und Verlaufsdatenanalyse, Alarm- und Ereignisbenachrichtigungen sowie verschlüsselte Ethernet-Konnektivität. Sie unterstützt die Anforderungen von Unternehmenskunden, die nach On-Premise-Lösungen suchen, und bietet eine Layer N-Cloud-Integration für mobilen Datenzugriff und Benachrichtigungen.
So funktioniert es
- Montieren Sie einen Kontaktschlusssensor an der Türöffnung, und verbinden Sie ihn über einen diskreten Eingang mit dem Transmitter. Schließen Sie den Türkontaktsensor an E/A – 1 an.
- Montieren Sie eine Uhr mit Zeitschalt- und Alarmfunktion, und verbinden Sie diese über einen diskreten Ausgang mit dem Transmitter. Schließen Sie den Alarm an E/A – 0 an.
- Montieren Sie die Temperatursonde an der Innenseite des Tiefkühlers, und schließen Sie sie über einen Analogausgang an den Transmitter an.
- Stellen Sie in Omega Sync einen Alarm ein, der ausgelöst wird, wenn DIO länger als 4 Minuten >= 2 ist, und dann I/O – 0 aktiviert.
- Wenn die Tür jetzt geöffnet ist, zeigt DIO 2 an. Wenn die Tür länger als 4 Minuten geöffnet ist, wird der Alarm aktiviert und zeigt 3 an. Alternativ kann der Alarm so eingestellt werden, dass er so lange eingeschaltet bleibt, bis jemand die Reset-Taste am XW-ED drückt.
- Der Transmitter überträgt auch die Daten von der Lufttemperatursonde und dem Kontaktschluss an den drahtlosen ZW-REC-Empfänger, der über Ethernet mit der OEG-Software verbunden ist, einer kostenlosen intelligenten Überwachungslösung.
- Die Software verfolgt die vom Transmitter empfangenen Daten (Temperatur- und Zeitmesswerte). Wenn diese Werte außerhalb des eingestellten Bereichs liegen (d. h. über einem bestimmten Temperaturschwellenwert oder über dem Vier-Minuten-Schwellenwert), sendet die OEG-Software eine E-Mail-Benachrichtigung an die zuständige Person.
Ergebnisse
Wenn die Tür länger als vier Minuten geöffnet bleibt, ertönt ein akustischer Alarm und eine E-Mail-Benachrichtigung wird an die zuständige Person gesendet. Dadurch können entweder Mitarbeiter in der Nähe oder der Vorgesetzte schnell reagieren, wenn die Tür geöffnet ist, wodurch das Risiko verdorbener Lebensmittel oder höherer Energiekosten verringert wird.
Profitipp
Platzieren Sie den XW-ED für eine bessere Reichweite außerhalb des Tiefkühlers.
Erstellen Sie ein kostenloses Layer N-Cloud-Konto und integrieren Sie es in die OEG 2.0-Software für die Fernüberwachung.