Introduction
Das industrielle Internet der Dinge (IIoT) besteht aus vernetzten Geräten, die Systeme für Überwachung, Erfassung, Austausch und Analyse von Daten schaffen, um für Industrieunternehmen intelligentere und schnellere Geschäftsentscheidungen zu ermöglichen. Die Vorteile von IIoT-Anwendungen für Industrieunternehmen sind enorm, da selbst eine kleine prozentuale Verbesserung von Effizienz, Zeit, Investitionsaufwand oder Geräteeinsatz zu erheblichen Einsparungen und/oder Umsatzsteigerungen führt. Im Folgenden wollen wir uns zwei typische Anwendungsfälle und entsprechende Praxisbeispiele für IIoT-Überwachungslösungen ansehen.
Umgebungsüberwachung
Die Einhaltung der richtigen Temperatur-, Feuchtigkeits-, Luftqualitäts- und Gaswerte wie CO2 ist für die Sicherheit der Mitarbeiter, die Prozessstabilität, das Materialmanagement und die Lebensdauer von Maschinen enorm wichtig. Selbst wenn Sensoren bereits vorhanden sind, bleiben die Daten häufig auf einem Display oder einem lokalen Computer. Dank des IIoT werden diese Informationen jetzt per Fernzugriff und in Echtzeit verfügbar, wodurch eine schnellere Reaktion auf Alarmsituationen möglich ist, insbesondere wenn sich die überwachende Person nicht am selben Standort befindet.
Das folgende Praxisbeispiel zeigt einen Netzwerk-/Server-IT-Geräteraum. Temperatur und Feuchtigkeit müssen überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie auf dem gewünschten Niveau bleiben. Die IIoT-Lösung besteht aus einem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor (dem kleinen schwarzen Kasten mit Antenne rechts unten im Bild) und einem Gateway (dem größeren schwarzen Kasten mit Antenne auf der linken Seite). Die Echtzeit-Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten werden vom Sensor über das Gateway in den sicheren Cloud-Speicher übermittelt. Autorisierte Benutzer können von jedem beliebigen Ort mit Internetverbindung über einen Laptop oder einen mobilen Browser auf diese Daten zugreifen. Darüber hinaus analysiert die cloudbasierte Software die Daten auf Alarmsituationen (etwa hohe Temperatur oder Luftfeuchtigkeit) und benachrichtigt das zuständige Personal, damit dieses entsprechende Maßnahmen ergreifen kann.

Prozessüberwachung
Das IIoT verbessert die Prozessautomatisierung, indem die Sensor- und Steuerungsdaten zentral in einem sicheren Cloud-Speicher zur Analyse mittels maschinellem Lernen und statistischen Analysealgorithmen abgelegt werden. Ein unmittelbarer Vorteil ist die Möglichkeit der Fernüberwachung. Da die Daten zentral abgelegt werden, besteht ein weiterer Vorteil darin, dass die Daten für mehrere Maschinen, Arbeitsplätze und Standorte für Analysezwecke verfügbar sind. Die Ergebnisse dieser aggregierten Datenanalyse ermöglichen eine vorausschauende Instandhaltung, Prozessoptimierung und Leistungsvergleiche zwischen Arbeitsplätzen und Anlagen. Denken Sie daran, dass die IIoT-Lösung entweder als Erweiterung oder als Ersatz für das vorhandene Automatisierungssystem installiert wird.
In unserem folgenden Praxisbeispiel sehen Sie auf dem linken Bild ein System. Die Überwachungsstation ist rechts unten im Bild dargestellt. Auf dem rechten Bild sehen wir, dass sich die Person, die diesen Prozess überwacht, in einem anderen Gebäude befindet, das in einiger Entfernung zum Gebäude mit dem Prozesssteuerungssystem gelegen ist. Diese Person müsste daher regelmäßig in das andere Gebäude gehen, um den Prozess zu überwachen. Bei der IIoT-Lösung wurde ein Gateway (wie im Beispiel oben, hier nicht dargestellt) mit der vorhandenen Prozesssteuerung verbunden. Die Prozessdaten werden von der Steuerung über das Gateway in den sicheren Cloud-Speicher übertragen. Sie stehen damit der Person im anderen Gebäude über deren Laptop und Webbrowser zur Verfügung.

Fazit
Die Vorteile von IIoT gelten direkt für die Überwachung der Umwelt und Prozessautomatisierung. Diese Vorteile ergeben sich aus der Zentralisierung der erfassten Daten in einem sicheren, cloudbasierten Speicher. Nach der Zentralisierung können die Daten analysiert und die Ergebnisse dieser Analyse als Tabellen, Diagramme, Alarme oder Benachrichtigungen den autorisierten Benutzern überall zur Verfügung gestellt werden. Es ist besser, schneller und kostengünstiger, die Daten vom System an den Benutzer zu übertragen, damit der Benutzer nicht ständig physisch beim System sein muss, um die Daten zu prüfen.