Temperatur-Anwendungen


Tests von Stoßfängern

Bei Messaufgaben im Automotive-Bereich sind häufig Temperaturen über einen größeren Bereich aufzunehmen. Um die erforderliche räumliche Auflösung zu erreichen, war eine Vielzahl von Messstellen erforderlich.

Feindraht-Thermoelementleitung
Da die absolute Messgenauigkeit in dieser Anwendung nicht vorrangig war, entschied sich ein deutscher Automobilhersteller aus Kostengründen für einfache Drahtthermoelemente. Die Verlängerungsleitungen sind mit einem Glasseidegeflecht in IEC-Farben isoliert. In der Summe ergab sich eine erhebliche Kosteneinsparung.

Temperaturmessung an Bremsen

Für Anwendungen im Motorsport und der Formel 1 hat OMEGA eine spezielle Lösung für Komponenten des Bremssystems entwickelt

Einschraubfühler
Unser Pt1000 Einschraubfühler wird direkt in die Bremszange eingeschraubt und versorgt einen Datenlogger im Fahrzeug mit hoch genauen Daten zum Temperaturverhalten. Dieser Fühler ist bis 680°C temperaturfest und unempfindlich gegen Vibrationen und Stöße.

Abgasmessung am Turbolader

In modernen Motoren ist der Turbolader eine kritische Komponente. Mit variablen Geometrien und hohen Drehzahlen hat sich der Lader zu einem komplexen Subsystem entwickelt.

XL-N-M0-4.5MM-SLE
OMEGA kann einen individuell entwickelten und gefertigten Fühler für das Abgassystem liefern. Im Turbolader des Testfahrzeugs integriert wird dieser Sensor zu einem Teil des robusten Thermoelement-Überwachungssystems. Als Teil des Fahrzeugmotors muss der Sensor über die gesamte Lebensdauer des Testfahrzeugs stabil bleiben. Das MI-isolierte Kabel XL-N-MO-4.5MM-SLE war die perfekte Wahl für diese Anwendung.

Hermetisch gekapselter Temperaturfühler

Für Anwendungen, bei denen der Fühler direkt in das zu messende Medium (wie Öl oder Kühlmittel) eingetaucht ist, bietet OMEGA eine große Auswahl an Temperaturfühlern.

Thermistor, RTD und Thermoelement-Fühler
Wir bieten Standard- und kundenspezifische Temperaturfühler für Abgasmessungen, Fahrzeuginspektion und viele weitere Anwendungen. Die technologisch führenden Fühler verfügen über eine IP68-geschützte Messspitze und eignen sich ideal zum Eintauchen in Flüssigkeiten. Die Kapselung verleiht dem Fühler eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und erlaubt eine einfache Reinigung. Als Thermistor, Widerstandsfühler oder Thermoelement lieferbar, decken diese Fühler Temperaturen von Tiefsttemperaturen bis 250° ab

Berührungslose Messung

Für die berührungslose Temperaturmessung an Motoren und allgemeine Inspektionsaufgaben.

Berührungslose Messtechnik von OMEGA
OMEGA bietet eine umfassende Auswahl an Infrarotmesstechnik, vom einfachen Handmessgerät für schnelle Service- oder Kontrollmessungen über stationäre Infrarot-Messumformer bis zu Wärmebildsystemen, die Profile aufnehmen. Das abgebildete IR-Thermometer OS730K hat einen Messbereich von -50 bis 800°C und verfügt über einen Eingang für Thermoelement Typ K als Referenz. Damit eignet es sich perfekt für Messaufgaben rund um Motor und Betriebsmittel. Auf unserer Website finden Sie viele andere Modelle.

Infrarotmessung des Bremssystems

Zur schnellen und einfachen durchgängigen Überwachung von F&E bis zum fertigen Produkt.

Miniatursensor
Der OS-MINI eignet sich mit seinen kompakten Maßen von nur 18 × 45 mm ideal für den Einbau unter beengten Platzbedingungen. In der Ausführung von hohen Temperaturen lässt sich der Sensor in Umgebungen bis 180°C ohne Wasser- oder Luftkühlung einsetzen.

Kundenspezifische Anwendungen


Wir bieten eine Vielzahl von Produkten für Ihren Bedarf im Automotive-Bereich